{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What is the relay contact material in a BMXSRA0405?
The BMXSRA0405 relay contacts are gold plated (NO 0,2 µm, NC 5 µm).
They are not bifurcated.

The relays are equipped with single crown contacts to ensure high switching reliability.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
מוצר:
גלה עוד
מוצר: