{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Can I use a generic SD card with the HMIG3U HMI?
Issue:
Using a generic SD card with the HMIG3U HMI


Product Line:
HMIG3U, Vijeo Designer


Resolution:
You may use any generic SD memory card up to 32Gig formatted for FAT32. There are different speed class. No particular speed class is required, however the higher the class number the faster the speed. Class 10 is recommended for better performance.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
מוצר:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
מוצר: