{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Video: eConversion Live from the Lab 2: Mains Outage
eConversion is a patented high-efficiency mode for Schneider Electric Galaxy V Series (VS, VM, VL, VX) UPS that combines the best efficiency (up to 99%) with maximum load protection (IEC62040-3 class 1, VFI1.1.1 – equivalent to Double Conversion).
eConversion typically provides a 3x reduction of the UPS electricity consumption. This live video from the lab shows the system behavior in case of a mains outage.
Discover more via eConversion Savings Calculator .

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: