{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Video: eConversion Live from the Lab 3: Power Factor Correction
eConversion is a patented high-efficiency mode for Schneider Electric Galaxy V Series (VS, VM, VL, VX) UPS that combines the best efficiency (up to 99%) with maximum load protection (IEC62040-3 class 1, VFI1.1.1 – equivalent to Double Conversion). eConversion typically provides a 3x reduction of the UPS electricity consumption.
This live video from the lab shows how eConversion performs input power factor correction.
Discover more via eConversion Savings Calculator.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: