{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Does the S-Flex drive have an Auto mode contact available?

Issue:

Needs a dry contact for Auto mode.

Product Line:

S-Flex ATV212

Environment:

All

Cause:

N/A

Resolution:

No. The ATV212 S-Flex drive does not have an Auto Mode contact available. Suggest adding a contact block on the back of the HOA switch that closes in Auto to add this feature.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: