{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
How can I setup an XBTF Magelis HMI to communicate to a M340 serial port via RS232?
Issue:
XBTF communication to a M340 serial port via RS232


Product Line:
XBTF, M340


Resolution:
For RS232 communication between the Magelis XBTF and M340 PLC, the cable pinout should be as follow:
image

The M340 serial port must be configured for RS232 as shown below
image2


The XBTF configuration should match the serial port setup of the M340.
image1

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
מוצר:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
מוצר: