{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Can you tell me the size of a 40hp soft-start in an model 6 bucket [

Issue:

Wants the space required to fit a 40HP ATS22 bucket in Model 6 MCC

Product Line:

Model 6 MCC

Environment:

ATS22 bucket

Cause:

Space requirement

Resolution: The 40HP 480V ATS22 requires 18", but options may increase base size.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: