{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Control Expert v15 take a long time to start

Issue:
Control Expert V15.0 SP1, start Application needs about 5 to 7 Minutes without Internet Connection and some second with internet connection.

Product line:
Control Expert v15.0 SP1

Environnement:
Windows

Resolution:

  1. Edit the Group Policy :  WIN + R to open Run  then enter : gpedit.msc
  2. Go on Computer Configuration -> Windows Settings -> Security Settings -> Public Key Policies -> Certificate Path Validation Settings
  3. From this window select tab "Network Retrieval", check option Define these policy settings and apply these values:
    • Value 1 instead of 15 (Default URL retrieval timeout)
    • Value 2 instead to 20 (Default path validation cumulative retrieval timeout).
Certificate Path Validation Settings Properties

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: