{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.

שאלות נפוצות

NetBotz IP information disappears after hostname or DHCP change

Issue:
NetBotz IP information disappears after hostname or DHCP change

Product Line:
NetBotz 5.x

Environment:
NBRK0750
NBWL0755

Cause:
When the hostname is changed on a NetBotz 750/75 or the settings are changed from manual to DHCP, the IP information disappears from the System --> Network configuration page.

Resolution:
The information is not lost, it is still in the NetBotz appliance. By simply clicking to another page and back, or refreshing the network page, the information should again be visible on the Network page.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
גלה עוד
טווח: