{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What replaces the LC breaker in an I-line interior?

Issue:

Needs to replace a LC breaker in an I-line interior

Product Line:

I-line circuit breaker

Environment:

Legacy LC frame

Cause:

LC Obsolete

Resolution:

The MJA breaker replaces the LC, however the MJA requires 9" of space where the LC only used 7.5", so they would need an additional 1-1/2" of mounting space in the I-line section per breaker.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
מוצר:
גלה עוד
מוצר: