{}

המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Can the BMKC8020310 High Speed counter A & B inputs can be used as standard inputs?
The signal InA and InB of each High Speed Channel can be used as discrete digital input with these restrictions:
The GND_SEN must be connected to 0Vdc and the 24v_SEN must be connected to the 24VDC to polarize each channel.

MC80 requirement

 

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
מוצר:
גלה עוד
מוצר: