{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Is Profinet communication Protocol available for any of the Schneider Electric VFDs?
Issue:
Availability of Profinet communication option on Altivar drives?

Product Line:
ATV630, ATV930, ATV320, ATV340, APM, ATV32

Environment:
All

Cause:
NA

Resolution:
The part number for Profinet option card is VW3A3627. It is compatible with:
Altivar Process ATV600
Altivar Process ATV900
Altivar Machine ATV340 except Sercos drives
Altivar Machine ATV320
Altivar 32
Altivar Process Modular(APM)

Schneider Electric VFDs? | שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: