{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Video - Universal Block LED for Harmony push button illuminated Range.

Article available in these languages: German

Schneider Electric introduces the next generation of illuminated features for pilot block and indicator light.
Clearer and easier to install light functions thanks to the use of a universal LED block, regardless of the color used on panels.
No pairing between heads and light blocks and nomenclatures are simplified.
Compatible with metal Harmony XB4 and with plastic Harmony XB5 pushbuttons.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מוצר:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח:
מוצר: