{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
How to fix the error " inconsistency detected in one or more DFBs" in CEV15.3 ?
With CE V15.3, a new message in the error window will appear : "Inconsistency detected in one or more DFBs"

To correct the issue :
1- Do an export of the "Derived FB Type"
2- Import back the "Derived FB Type"
3- A pop up opens called "Import Trouble Report" , select "Replace All":
ReplaceAll,DFB,Import
4. Build and save the application.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: