{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Will the ATV630 BACnet option card VW3A3725 support BACnet IP?

Issue:

Will the ATV630 BACnet option card VW3A3725 support BACnet IP?

Product Line:

ATV600 with VW3A3725 option card.

Environment:

All

Cause:

Offer selection for BACnet IP

Resolution:

The VW3A3725 option card is fieldbus BACnet MS/TP only and is not BACnet IP compatible.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: