{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.

שאלות נפוצות

How Can I select Gateway/Bridge Device option in IOSCANNING for M580 CPU ?

Issue:

How Can I select Gateway/Bridge Device option in IOSCANNING for M580 CPU ?

Product Line:

M580

Environment:

EcoStruxure Control Expert

Resolution:

User needs to install EcoStruxure Control Expert 15.1 or higher version and choose the CPU version as SV3.20 or higher in hardware configuration .

2.JPG

Select the check box to enable this feature. The communication module doubles the timeout setting by increasing the number of re-transmissions to 6 (instead of the typical setting of 3).

1.JPG

Here is one demo wireshark trace when M580 reset the TCP connection after 6 times TCP retransmissions without receiving the response of ModbusTCP server device after Gateway/Bridge Device option is selected.

3.JPG

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
גלה עוד
טווח: