{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What is the DHCP name of BMENOS0300 located in remote rack ?

Issue:

What is the DHCP name of BMENOS0300 located in remote rack ?

Product Line:

M580

Environment:

EcoStruxure Control Expert

Resolution:

The DHCP name of BMENOS0300 is expressed as Cxxx_0y_BMENOS.


C002_06_BMENOS means it is loacted in the seventh slot (06) of a remote rack identified as CRA has rotary address 2


C105_04_BMENOS means it is loacted in the seventh slot (04) of a remote rack identified as CRA has rotary address 105


שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
מוצר:
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
מוצר:
טווח: