{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
How do I use the READ_DDT function block to configure read messages for the BMENUA0100 communication module?
Issue:
Configuring the READ_DDT to read the BMENUA0100 module's information


Product Line:
BMENUA0100, EcoStruxure Control Expert


Resolution:
Below is a sample code on how to configured the READ_DDT function block
image2

image1

Below is a sample code using the READ_DDT function block to read messages from the BMENUA0100 communication module.
Note: Ensure that the RECP_DDT variable has the data type "T_BMENUA0100" DDT

image3

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
מוצר:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
מוצר: