{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
XPSMCMC10804B can the input filter be changed to go lower than 3ms?

In the SoSafe configurable software, I see that the input has a 3ms filter on it.

it cant be disable it can set between 3 and 250 ms not below

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
מוצר:
גלה עוד
מוצר: