{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Ecostruxure Operator Terminal Expert. Alarm Page: How alarm message would not to be appear by default ?

Issue:
In the Alarm Summary object, would like the alarm messages not being displayed when alarm is returned (OFF).

Product Line:
EcoStruxure Operator Terminal Expert (all versions)

Reolution:
In Operator Terminal Expert, to not have the alarm messages displayed in the Alarm Summary object when returned (OFF):

When using the Alarm Mode "Active", the ExceptRTN property must be selected.

Screenshot of property to select.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: