{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Can MDGF be combined with ZSI when Ground Fault Alarm is selected using breakers with micrologic 5.0P or H or 5.0x LSI?
No .When GF alarm is selected in a double or multiple ended substation and when tie or ties breakers are present, short time function must be self restrained and since GF protection is not available in the trip unit . ZSI option must be deselected.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: