{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Which Vijeo Designer Targets are compatible with the Siemens TIA Ethernet driver?

Issue: The Siemens TIA Ethernet driver is not showing as an option when the target HMI is set to HMIS5T.

Product Line: HMISCU, HMIGTO, HMIGTU, iPC, HMISTO5, HMISTU, HMIS5T, XBTGT

Environment: Vijeo Designer v6.2

Resolution:

The Siemens TIA Ethernet driver is supported by the following HMI families on Vijeo Designer: HMISCU, HMIGTO, HMIGTU and iPC.

The Siemens TIA Ethernet driver is NOT supported by the following HMI families: HMISTO5, HMISTU, XBTGT.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
מוצר:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
מוצר: