{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Default IP address, username and password for the Easy UPS 3S NMC (DA807)

Article available in these languages: Spanish

Issue:
Default IP address, username and password for the Easy UPS 3S NMC (DA807)

Product line:
Easy UPS 3S, every other product using the NMC “DA807”

Environment:
All models, all serial numbers

Cause:
Default IP address, username and password for the Easy UPS 3S NMC (DA807)

Resolution:
The NMC DA807 comes with the IP address 192.168.5.105 by default, you’ll need to change your computer IP to be in range with the NMC IP to be able to connect to it. Open any web browser and type the IP address using HTTPS, once you see the login screen use “administrator” for username and password. In the web interface you’ll be able to change the NMC IP or activate DHCP.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: