{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Informe de PowerChute Network Shutdown "Se ha superado el tiempo de ejecución disponible".

Article available in these languages: אנגלית

Problema:
Informe de PowerChute Network Shutdown "Se ha superado el tiempo de ejecución disponible". o PowerChute apaga el SO debido a que "se ha excedido el tiempo de ejecución disponible"

Producto:
PowerChute Network Shutdown versiones 3.1, 4.x, 5.x

Entorno:
Todos los sistemas operativos soportados
NOTA DE DESCUENTO: Toda esta información está disponible en las Guías del Usuario y en la Ayuda de PowerChute.

Causa:
Condición 1 para todas las configuraciones excepto VMware y Hyper-V:
Cuando el tiempo de apagado total requerido por PowerChute es superior a la duración de batería baja menos dos minutos configurados para el UPS. En caso de una condición de batería baja, PowerChute no tendrá tiempo suficiente para completar la secuencia de apagado antes de que el UPS se apague. Por ejemplo, si el tiempo de apagado total requerido es de 3 minutos y la duración de batería baja es de 4 minutos, se activará el tiempo de autonomía disponible excedido.

Estado 2 para todas las configuraciones excepto VMware y Hyper-V:
Cuando la duración del apagado configurada para el evento de batería activada del SAI más el tiempo total de cierre requerido por el programa PowerChute es superior al tiempo de autonomía restante del SAI menos dos minutos. Esta condición puede deberse a tener una carga demasiado grande en el SAI cuando la batería esté totalmente cargada.

Para las condiciones 3 y 4 a continuación, el "tiempo total de apagado" incluye las siguientes duraciones:
  • Duración de la migración de VM
  • Duración del apagado y arranque de VM
  • Duración del apagado y arranque de vApp
  • Duración del archivo de comando de apagado
  • Duración incorporada de 2 minutos (que consiste en una duración de apagado de SO de 10 segundos y una duración de apagado de SO de 60 segundos; redondeada)
El evento se produce con cualquiera de las siguientes condiciones:

Estado 3 para VMware:
Cuando el tiempo de apagado total requerido por PowerChute es superior a la duración de batería baja menos dos minutos configurados para el UPS. En caso de una condición de batería baja, PowerChute no tendrá tiempo suficiente para completar la secuencia de apagado antes de que el UPS se apague. Por ejemplo, si el tiempo de apagado total requerido es de 3 minutos y la duración de batería baja es de 4 minutos, se activará el tiempo de autonomía disponible excedido.

Condición 4 para VMware:
Cuando la duración del apagado configurada para el evento de batería activada del SAI más el tiempo total de cierre requerido por el programa PowerChute es superior al tiempo de autonomía restante del SAI menos dos minutos. Esta condición puede deberse a tener una carga demasiado grande en el SAI cuando la batería esté totalmente cargada.

Para las condiciones 5 y 6 a continuación, el "tiempo total de apagado" incluye las siguientes duraciones:
  • Duración de la migración de VM: sólo Hyper-V
  • Duración del apagado y arranque de VM- sólo Hyper-V
  • Duración del mantenimiento del host: sólo SCVMM
  • Duración del archivo de comando de apagado
  • Duración incorporada de 2 minutos (que consiste en una duración de apagado de SO de 10 segundos y una duración de apagado de SO de 60 segundos; redondeada)
El evento se produce con cualquiera de las siguientes condiciones:

Condición 5 para Hyper-V:
Cuando el tiempo de apagado total requerido por PowerChute es superior a la duración de batería baja menos dos minutos configurados para el UPS. En caso de una condición de batería baja, PowerChute no tendrá tiempo suficiente para completar la secuencia de apagado antes de que el UPS se apague. Por ejemplo, si el tiempo de apagado total requerido es de 3 minutos y la duración de batería baja es de 4 minutos, se activará el tiempo de autonomía disponible excedido.

Condición 6 para Hyper-V:
Cuando la duración del apagado configurada para el evento de batería activada del SAI más el tiempo total de cierre requerido por el programa PowerChute es superior al tiempo de autonomía restante del SAI menos dos minutos. Esta condición puede deberse a tener una carga demasiado grande en el SAI cuando la batería esté totalmente cargada.

Solución:

Condición 1 para todas las configuraciones excepto VMware y Hyper-V:
Aumente el valor de duración de batería baja en la NMC usando Configurar - Apagar o reduzca las duraciones del apagado que utiliza PowerChute.

Estado 2 para todas las configuraciones excepto VMware y Hyper-V:
  1. Retire algunos equipos del SAI para aumentar el tiempo de funcionamiento disponible.
  2. Reduzca el tiempo de duración del apagado para el caso de batería del SAI.
  3. Disminuya el tiempo de ejecución del archivo de comandos mediante la pantalla Configuración de apagado.
Este evento se registra y se llevan a cabo acciones de eventos, incluso si ocurre en un solo UPS en un
Configuración de SAI redundante o paralelo.

Estado 3 para VMware:
Aumente el valor de duración de batería baja en la NMC usando Configurar - Apagar o reduzca las duraciones del apagado que utiliza PowerChute.

Condición 4 para VMware:
  1. Retire algunos equipos del SAI para aumentar el tiempo de funcionamiento disponible.
  2. Reduzca el tiempo de duración del apagado para el caso de batería del SAI.
  3. Disminuya el tiempo de ejecución del archivo de comandos mediante la pantalla Configuración de apagado.
Este evento se registra y se llevan a cabo acciones de eventos, incluso si ocurre en un solo UPS en una configuración de UPS redundante o paralelo.

Condición 5 para Hyper-V:
Aumente el valor de duración de batería baja en la NMC usando Configurar - Apagar o reduzca las duraciones del apagado que utiliza PowerChute.

Condición 6 para Hyper-V:
  1. Retire algunos equipos del SAI para aumentar el tiempo de funcionamiento disponible.
  2. Reduzca el tiempo de duración del apagado para el caso de batería del SAI.
  3. Disminuya el tiempo de ejecución del archivo de comandos mediante la pantalla Configuración de apagado.
Este evento se registra y se llevan a cabo acciones de eventos, incluso si ocurre en un solo UPS en una configuración de UPS redundante o paralelo.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: