{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
How do I start a manual Self-Test on my SCL UPS?

Issue: SCL UPS models do not support starting a manual self-test using the power button located on the front panel of the UPS.

Product Line: SCL500RM1UC, SCL500RMI1UC, SCL500RM1UNC, SCL500RMI1UC

Resolution: SCL UPS models will perform an automatic self-test when the UPS is turned on, and on a bi-weekly schedule.

SCL UPS models SCL500RM1UC and SCL500RMI1UC with SmartConnect support manual self-test issued via PowerChute

SCL UPS models SCL500RM1UNC and SCL500RMI1UNC with embedded NMC support manual self-test issued via PowerChute, or the NMC web interface

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
מוצר:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
מוצר: