{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Why does the connection status LED stay gray when updating the ATV930 or ATV630 Drives firmware using the EADM software tool?

Issue:

What do the status LED colors mean when updating the Process Drives firmware using the EADM software tool?

Product Line:

EADM tool with ATV630, ATV930 or ATV340

Environment:

All

Cause:

Status indicator LED meaning

Resolution:

There are three colors for the status:

-    Green – Drive reachable and logged-in

-    Yellow – Drive reachable and not logged-in

-    Gray – Drive not reachable (drive power off / disconnected)

EADM file 1

EADM file 2

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: