{}

המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
ZBE501 contact block in the datasheet we mention only AC13 P300, what's right ?

The datasheets are good :

  • AC13 P300 for the ZBE501 : 1,1A under 120V and 0,55V under 240V
  • AC13 Q600 for the ZBE101 : 0,55A under 120V and 0,27V under 240V

The ZBE501 is done for higher current.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
מוצר:
גלה עוד
מוצר:
Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.