{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
ATS480 No Power Communication Error

Issue:

What is a No Power Communication error on a ATS480 soft start?

Product Line:

ATS480

Environment:

Fault code

Cause:

n/a

Resolution:

This fault is saying there is No Communication with the soft start while CL1 and CL2 are present.

Can power down the soft start and check all the inner connections.

Would also suggest to check the firmware version of the soft start.

This fault can occur if there is a hardwire failure with the soft start.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
מוצר:
גלה עוד
מוצר: