{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Can the BMENUA0100 module synchronize with an NTP server running NTP V3?
Issue:
BMENUA0100 module synchronizing with an NTP server running NTP V3


Product Line:
BMENUA0100, EcoStruxure Control Expert


Resolution:
The BMENUA0100 module support only NTP V4. It is not backwards compatible with NTP V3.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
מוצר:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
מוצר: