{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Is a PBPQOU4A100CEGL630 compatible with part number PBPQOU4A100CEGL630T

Issue:

Checking compatibility

Product Line:

Busway

Environment:

PBPQOU4A100CEGL630

Cause:

N/A

Resolution:

Both part numbers are the same with the exception of the T suffix, which is just the addition of a carry handle option.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
מוצר:
גלה עוד
מוצר: