{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.

שאלות נפוצות

Can I-line II busway be installed under a raised floor?

Issue:

Needs to install busway under a raised floor

Product Line:

Busway

Environment:

I-line II Busway

Cause:

N/A

Resolution:

Our I-Line II busway can be installed under "raised floors" as long as the busway joints and support system are accessible and the space is not used as return air systems.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
גלה עוד
טווח: