{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Can you replace the Magelis HMI on the ATV6000 MV drive with the standard VW3A1111 HMI to monitor only?

Issue:

Monitor only with he standard VW3A1111 HMI on the ATV6000 MV drive.

Product Line:

ATV6000 MV Drives.

Environment:

All

Cause:

Replacing original HMI on the ATV6000 MV drive with the standard HMI.

Resolution:

No, you cannot substitute the Magelis HMI for the standard VW3A1111 HMI.

HMI replacement picture 1

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: