{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.

שאלות נפוצות

What is the minimum mounting clearance free space for the front of the Size 6 ATV630 and 930 Drives?

Issue:

What is the minimum mounting free space in front of the Size 6 Drives?

Product Line:

Size 6 ATV630 and ATV930 Wall mount.

Environment:

All wall mount size 6 only

Cause:

Minimum front mounting size is 100mm.

Resolution:

100mm or greater are required for size 6 because it has ventilation openings in the front to have natural convection inside the electrical area.

This result comes from a thermal test during the validation phase of the project.

Size 6 frame size

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
גלה עוד
טווח: