{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What causes a STF fault on a ATS22 soft start?

Issue:

What causes a STF fault on a ATS22 soft start?

Product Line:

ATS22

Environment:

STF faults

Cause:

n/a

Resolution:

This is starting time detected faults. Make sure the tLS parameter (Set menu) is longer than the ACC (Set menu) parameter.

Would also make sure the In parameter matches the motor FLA and may need to increase the ILT parameter, if possible.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: