{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
SCADAPack x70 USB-C driver error
It is not possible to communicate with a SCADAPack x70 device through USB-C. The SCADAPack x70 indicates driver error in the Bluetooth & other devices window.

A potential solution is
  • Open Control Panel> Program and Features
  • Uninstall SCADAPack CommDTM, SCADAPack x70 Device DTM and RemoteConnect
program
  • Restart the PC
  • Reinstall RemoteConnect software.
If this does not help, please get in touch with your local support team for more help.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: