{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What is the maximum number of TCP/IP connections for the BMEP586040S
The maximum number of simultaneous TCP/IP connections on the BMEP586040S is the same as on the BMEP586040.  The following table shows the maximum number of connections for the M580 CPU's.

connections

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
מוצר:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
מוצר: