{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What is the screw size for the Line power fuses for the APM and Enclosed ATV660 Drives?

Issue:

Hardware for the power fuse part number VW3A98CF4040.

Product Line:

ATV660, ATV680 and APM Drives.

Environment:

All

Cause:

Hardware for fuse.

Resolution:

The hardware is not included when you buy this fuse. The screw size is M8 x 30mm.

Power fuse size 1

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
מוצר:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
מוצר: