{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Is the embedded NMC capable of reading or detecting the AP9613 dry contact when inserted into the Smart slot of the UPS?
Issue: Clarification about the accessory board (AP9613) and the embedded NMC

Product line: All Smart UPS with Embedded NMC and available Smart slot

Answer:
No!
The embedded NMC cannot detect or read the dry contact AP9613.

An embedded NMC as well as the removable/preinstalled NMC can only detect a dry contact which is directly connected to its I/O  port.

Embedded NMC and AP9613 Dry Contact.JPG

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
מוצר:
גלה עוד
מוצר: