{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
When using the LU9GC3, if any of the drive's go offline, will it take out all the drives on the network?

Article available in these languages: Spanish

Issue:

When using the LU9GC3, if any of the drive's go offline, will it take out all the drives on the network?

Product Line:

ATV212

Environment:

Modbus

Cause:

n/a

Resolution:

Using an LU9GC3, which is an 8 port Modbus Hub, if any of the drives go offline it does not take out the rest of them.

This includes the ATV212. This Hub does not do Daisy chain. It is more of a star formation.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: