{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
For 115v input ATV12 drives, what should the UnS parameter be set at?

Issue:

For 115v input ATV12 drives, what should the UnS parameter be set at?

Product Line:

ATV12

Environment:

115v input

Cause:

n/a

Resolution:

If the Line voltage is less than the rated motor voltage, the rated motor voltage should

be set to the value of the line voltage, applied to the terminals.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: