{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Control Expert install returns error 'Installation of a sub component was aborted'.

Installing Control expert fails and returns the following error.
error
The sub components are located in the folder named '...:\ISSetupPrerequisites'.

The issue can be resolved by performing the following steps:

  • Run a registry cleaner
  • Reboot.
  • Open\mount the Control Expert installation iso file.
  • Reinstall all of the sub components found in the folder named '....:\ISSetupPrerequisites'.
  • Reboot.
  • Retest.

dir

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
RegClean.7z [255.84 KB]
גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: