{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Monitoring ATV212 Analog Input signals on HMI

Issue:

Can I monitor Analog Input signals on ATV212 display?

Product Line:

ATV21, ATV212

Environment:

All

Cause:

Want to confirm analog input signal strength wired to VFD.

Resolution:

It is not possible to monitor the VIA or VIB signal values on the HMI display.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: