{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Does the ATV630 and ATV930 Profibus option card VW3A3607 feature both DPV0 and DPV1?

Issue:

ATV630 Profibus option card VW3A3607 features DP and DP V1?

Product Line:

ATV630 and ATV930 Profibus option card VW3A3607 only

Environment:

All

Cause:

Features DPV0 and DPV1

Resolution:

Yes, this profibus option card VW3A3607 does support both DPV0 and DPV1

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: