{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.

שאלות נפוצות

What is the part number for the flange kit for the ATV340 Drives?

Product Line:

ATV340 Drive flange kit part number.

Environment:

ATV340D30N4E thru ATV340D75N4E only

Cause:

Flange kits

Resolution:

Flange kit NSYPTDS4 will fit the

ATV340D30N4E

ATV340D37N4E

Flange kit NSYPTDS5 will fit the

ATV340D45N4E

ATV340D55N4E

ATV340D75N4E

Note you may need to remove the conduit kit at the bottom of the drive to install the flange kit.

ATV340 flange kit FAQ 1

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים

ATV_Flush_Mounting_Kit_IS_NSYPTDS4-S5_NHA2526101_01.pdfATV_Flush_Mounting_Kit_IS_NSYPTDS4-S5_NHA2526101_01.pdf [19.06 MB]
גלה עוד
טווח:
גלה עוד
טווח: