{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
How do you import the .eds library file into Control Expert?

Issue

Import .eds library

Product Line

Modicon M580

Modicon M340

Modicon Quantum

Environment

EcoStruxure Control Expert

Resolution

Having the ability to have a company or multiple people working on the same project standardize on an .eds library will save time and frustration. To do this you can import a full .eds library into Control Expert. Here are the steps to import the library:

1. Open a Control Expert project.

2. Open the DTM browser

3. Right click on a module, select Device Menu, Additional functions, and Import EDS library.

4. Navigate to where the the exported file is saved.

5. Wait for the import to be successful

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: