{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
¿Se puede instalar un interruptor derivado de 225A en un panel NQ?

Article available in these languages: אנגלית

Problema:
¿Se puede instalar un interruptor de 225A en un panel Nema 3R, NQ de 3 fases con un interruptor principal de 400A?

Línea de productos:
Tableros NQ.

Entorno:
Productos vendidos en Norteamérica

Resolución:
Un interruptor derivado de 150A es el más grande que puede caber en los paneles NQ.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: