Cuestión:
Estado de ejecución en unidades ATV212 y S-Flex
Estado de ejecución en unidades ATV212 y S-Flex
Línea de productos:
Altivar ATV212
Altivar ATV212
Entorno:
Todos los modelos, todos los números de serie
Causa:
Cableado para el estado de funcionamiento de la unidad
Resolución:
Para unidades de estilo abierto ATV212: Conecte directamente a RYA y RYC para conocer el estado Run. F130 debe programarse a 14: Drive Running. Cuando se recibe el comando drive run, estos contactos cambian de estado de los contactos normalmente abiertos a los contactos cerrados. Se volverán a abrir cuando se elimine el comando de ejecución o cuando se detenga la unidad.
Para unidades de disco con gabinete S-Flex: cuando se encuentra en AFC o en derivación, el estado está disponible en los terminales 13 y 14.
Para los gabinetes S-Flex 6/2011 y anteriores: RYA (terminal 11) y RYC (terminal 12) en el variador están programados para la FUNCIONAMIENTO del variador (F130 debe programarse a 14: Drive Running). Cuando se recibe el comando drive run, estos contactos cambian de estado de los contactos normalmente abiertos a los contactos cerrados. Se volverán a abrir cuando se elimine el comando de ejecución o cuando se detenga la unidad. Cuando está en Derivación, el estado está disponible en los terminales 13 y 14.
Para las unidades S-Flex con tarjetas opcionales LON instaladas, los terminales RYA y RYC no están disponibles. El estado cuando se ejecuta en modo AFC debe provenir de la red.
פורסם עבור:שניידר אלקטריק ישראל