{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
¿Hay una placa de frente muerto para un kit NQMB** utilizado en un panel NQ442L2 si se retira el interruptor principal y se utilizan zapatas principales?

Article available in these languages: אנגלית

Problema:
¿Cuál es la placa de frente muerto para usar cuando se remueve un interruptor principal de un panel NQ442L2?

Línea de productos:
Tableros NQ

Entorno:
Mantenimiento

Causa:
Cubierta del interruptor principal al panel de zapatas principales

Resolución:
La placa de cierre que se ha usado anteriormente, pieza n.º 80103-079-02, ahora está obsoleta y ya no está disponible.
No obstante, se puede utilizar el kit de extensión de riel NQXXRDE (donde X es la longitud del frente muerto y las extensiones de riel, por ejemplo, NQ12RDE para 12 pulgadas de altura).

Este kit de extensión de riel se utiliza para compensar la diferencia entre la altura de una caja MLO y la caja de altura MCB.
También puede ser utilizado después de que el interruptor principal sea retirado y convertido a un interior con conexión de zapatas en el principal. La placa de frente muerto no tiene aberturas donde el Interruptor Principal estaba originalmente.

Consulte el boletín de instrucciones adjunto

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
NQ Rail ext inst bulletin 80043-732-02.pdf [7.07 MB]
גלה עוד
מוצר:
גלה עוד
מוצר: