{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
¿Qué se puede utilizar para reemplazar un monitor de aislamiento antiguo 43134-007-50 o un monitor de aislamiento de línea IGD?

Article available in these languages: אנגלית

Problema:
Reemplazo de un monitor de aislamiento de línea IGD o de un monitor de aislamiento antiguo 43134-007-50

Línea de productos:
Productos médicos

Entorno:
LIM

Causa:
No funciona

Resolución:
Por lo general, hay un indicador/anunciador remoto asociado con un LIM . (Este "remoto" se puede ubicar en el panel de aislamiento con el LIM o instalarse en una pared). Consulte las opciones siguientes:

1. Si se está utilizando un ORICA o IA1C, sustituya el IGD por un IG6M, un 4800IG6CBKTVM (placa de conector y kit de soporte de montaje) y un transformador 4800XMIA ( o bien obtenga un IG6ADKIT completo).

2. Si el mando a distancia es un modelo RA1*, utilice un IG6M, un 4800IG6CBKTVM (placa de conector y kit de soporte de montaje) y una caja de convertidor 4800RA1WMAHA con arnés de cableado ( o bien obtenga un IG6DKIT completo).

3. Si no hay ningún indicador, utilice un IG6M con un 4800IG6CBKTVM (placa de conector y kit de soporte de montaje)

Consulte el documento adjunto para obtener más información y detalles específicos sobre otros reemplazos de accesorios.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
4805CT1301 IG6M catalog and replacements.pdf [3.01 MB]
גלה עוד
מוצר:
גלה עוד
מוצר: