{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What type of capacitors are used in the ATV320 drives?
Issue:
Are the capacitors used in the ATV320 drives electrolytic or film?

Product Line:
ATV320

Environment:
All

Cause:
NA

Resolution:
For all product references, capacitor technology is Electrolytic (M2, M3 and N4 ranges (compact and book)).

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: